Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我当时正在与合作 TIDA-010938–基于 GaN 的10kW 单相串式逆变器参考设计 、 使用 F28P550SJ9PM 微控制器(器件标识: 3L-41AVL9W 中的说明 0 )、我的代码运行正常、加载没有任何问题。
最近、我采购了一批新的微控制器、标记为 F28P550SJ9PM (器件标识: 3LA-48CFHNW 中的说明 A )。我注意到我的旧代码未载入 此新芯片版本。 但是、TI 提供的最新代码可以正常运行并正确加载 此器件版本。
我想继续在这款新的芯片上使用我现有的(较旧的)代码库。 请告知:
-
需要在旧代码(或工程配置)中进行哪些更改或更新、才能使其与兼容 新器件修订版本 A ?
-
是否需要任何器件勘误表、头文件更改或更新链接器命令文件或器件支持文件才能实现兼容性?
请告知我可以采取哪些步骤来修改现有工程、以便它同时适用于两个器件版本、或者至少适用于新修订版 A 器件。
提前感谢您的支持!
此致、
Abhishek