This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010955:使用新电弧故障检测板(TIDA-010955)的旧电弧故障检测代码(TIDA-010231)。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010231, TIDA-010955, TMDSCNCD28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1522574/tida-010955-using-the-old-arc-fault-detection-code-tida-010231-for-the-new-arc-fault-detection-board-tida-010955

器件型号:TIDA-010955
主题中讨论的其他器件:TIDA-010231TMDSCNCD28P55X

工具/软件:

您好:

环境:

TIDA-010231和 TIDA-010955都是电弧故障保护设计。 TIDA-010231最先使用了基于阈值的算法。 TIDA-010955是后继产品、而使用基于机器学习的算法。 在这种情况下、硬件设计完全相同。

问题:

我希望能够将 TIDA-010231代码用于 TIDA-010955板、而不会有任何麻烦。 移植此代码以便与微控制器兼容的最简单方法是 TMDSCNCD28P55X。

谢谢您、

Cemil Karaköz ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cemil、

    感谢您的联系。
    如果您只对旧的检测算法感兴趣、可以从 TIDA-010955软件工程开始并修改函数 fft_AI_detection ()。  
    采样部分可以相同、但 run_FFT ()、run_feature_extraction ()和 tvmgen_default_run ()需要替换为 TIDA-010231基于阈值的算法。

    我认为该器件需要手动移植。 所有使用的库也应适用于 F28P55、因为 TIDA-010231和 TIDA-010955都基于 C2000 Ware。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Andreas