This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7668:针对24V @ 200mA 调整 PMP7668设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7668, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1522288/pmp7668-adjusting-pmp7668-design-for-24v-200ma

部件号:PMP7668
主题中讨论的其他器件: UCC28722

工具/软件:

我有一个应用、需要大约24V @ 200mA、输入电压范围为115VAC 至460VAC 单相。 设计目标是实现低成本、良好的预期使用寿命和更小的占用空间。

在了解设计参考设计 PMP7668步骤时、这似乎不是什么大问题。 输出电感器的值大致相同。

计算出的新 TOFF 为~34.5uS、这意味着开关频率变为~12.3kHz。

我还必须调整输出电容器 ESR 和一些输入元件。  

我是否遗漏了一些不能使这种更改成为可行的事情? 或者、对于更适合我的应用的器件或参考设计、还有其他建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad O'Brien、

    这是一种采用 UCC28722的高压降压拓扑、由于采用外部双极、该解决方案的成本可能相当低。

    由于 UCC28722接地是指开关节点、因此需要考虑输出电压和输入电压检测。  

    VOUT=4.05*(R1+R2)/R2。 Vinbrown_in=Ivsl (run)(典型值220uA)*r1。 因此、如果您保持相同的棕色电压、则需要更改 R2=400k Ω。

    谢谢。