This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020-Q1:更改位置/将工程另存为时 PSpice 仿真出错

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1522496/lmr38020-q1-error-in-pspice-simulation-while-changing-the-location-save-project-as

器件型号:LMR38020-Q1

工具/软件:

您好团队

我已经完成 了 LMR38020-Q1瞬态仿真、它运行良好。 当我将仿真更改为文件到其他位置或提供另存工程选项时、会出现如下所示的错误。 有人能帮您解决这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    必须再次将.lib 文件添加到仿真配置文件中。 PSpice ->编辑仿真配置文件->配置文件->库->从新位置浏览并选择.lib 文件。

    此致、

    Niranjan