This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010090:数字控制库

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521649/tida-010090-digital-control-library

器件型号:TIDA-010090

工具/软件:

您好、Dears、

DCL 代码中是否有锂电池充电控制功能? 例如、作为工程"TIDA-010090的一部分
4通道50A 数字电池测试仪参考设计? 能否应用于 C2000系列中的另一控制器?

我的目标是使用循环工作模式(放电/充电)对电池测试仪进行数字控制。

此致、

Tsvetan Ginin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tvsetan:

    我们使用的功能是创建一个可编程电源、以支持0V 至5V 双向电流运行。 它肯定会支持电池循环应用。

    DCL 库应能够支持 C28x 系列的所有控制器。

    谢谢、

    Ethan