This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010257:能否介绍一下该评估板上电流的 PWM 频率和 ADC 采样频率的设置值?

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521967/tida-010257-can-you-tell-me-the-setting-values-for-the-pwm-frequency-and-the-adc-sampling-frequency-for-the-current-on-this-evaluation-board

器件型号:TIDA-010257

工具/软件:

大家好!

我正在考虑 PFC 电流环路中的 PWM 频率和 ADC 数据采样频率。

我想知道此电路板的设置值是什么。 谢谢你。

BR

YukIOOYAMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama San

    两者均为40kHz。  

    请参阅吹气设置:

    #define VIENNA_PFC3PH_PWM_SWITCHING_FREQUENCY_Hz ((float32_t) 40*1000)

    #define  VIENNA_CNTRL_ISR_FREQ_RATIO 1  

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang-san。

    采样 频率 的频率是由"VIENNA_CNTRL_ISR_FREQ_RATIO "定义的、对吧?

    它表示相对于 PWM 频率的比率吗?

    此致、

    YukIOOYAMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama San

    你是对的。  

    VIENNA_CNTRL_ISR_FREQ_RATIO 控制 ADC 采样频率和电流控制环路频率。

    是的、 它代表一个相对于 PWM 频率的比率。

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hely-San

    我已经了解频率设置、谢谢。 感谢您的解释。

    我将关闭此案例。

    BR。

    YukIOOYAMA