This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:开关频率

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1513952/tida-010210-switching-frequency

器件型号:TIDA-010210

工具/软件:

您好、

我参考的是11kW 三相 ANPC 的设计指南。 逆变器使用的开关频率为100kHz。 如果我们将该频率增加到300kHz、就可以与现有控制器配合使用。

控制器 PWM 在高频下开关是否存在任何限制。

另一件事是 、如果我们 将微控制器从 F280049更改为 F28377D、就可以了。

我们处于分析的初始阶段、因此请告知我们您有关控制器在300kHz 开关频率下的适用性的意见。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、

    我看到了以下不同之处:

    将更改 ISR 时间。 现在它以50kHz (相对于100kHz)运行… 如果您以300kHz 的频率运行、则会有150kHz ISR。 您需要重新调整 ISR 时序。

    我看到的另一个区别是 PWM 的离散化... 基本上、您的分辨率会不断变化、变得越来越小。

    谢谢

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Riccardo、

    感谢您的答复。

    您提到分辨率会改变和降低、所以基本上我们使用的是16位 PWM。 解决分辨率的位数问题。

    对 闭环电流反馈和内部矢量处理是否有任何影响?

    我只是担心我们是否可以在3.33uS 内处理信息并发回更新后的 PWM 占空比。 开关周期为3.33uS (300kHz)。

    谢谢、

    Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、  

    PWM 的分辨率取决于时钟频率和开关频率。

    例如、 如果载波向上和向下计数、120 MHz 时钟和100kHz 对应于600步进的分辨率。

    如果增加开关频率、则将变为300个阶跃。  

    MCU 将无法支持300kHz ISR... 无法在3.3us 内完成所有 ISR。 需要降低 ISR 频率。  

    谢谢

    此致

    Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    您提到的步骤是下面的公式中提到的该 TBPRD 值。

    TPWM =(TBPRD + 1) x TTBCLK

    对于300kHz PWM 开关、您建议的 ISR 频率是多少。  它是150kHz 吗?  

    我们能否以降低的 ISR 频率实现 PWM 控制逻辑?

    谢谢、

    Namita