This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01582:基于(2LBk) NVDC 和开关电容充电器合作的1S1P 锂离子电池充电概念。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25960HEVM, TIDA-01582, BQ25890, BQ25970, BQ25960H, PMP23456, BQ25638, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518438/tida-01582-1s1p-li-ion-battery-charging-concept-based-on-2lbk-nvdc-and-switched-cap-chargers-cooperation

器件型号:TIDA-01582
主题中讨论的其他器件:BQ25960HEVMBQ25890BQ25970、BQ25638BQ25960HBQ25611DPMP23456

工具/软件:

您好:

我们的团队目前正在规划开发一款采用单节锂聚合物高容量电池的新产品。 我们正在探索有助于评估这一概念的解决方案、包括源极到接收极能量协商和使用 USB-C PD PPS 协议进行快速充电。 作为该计划的一部分、 我们正在寻求一个评估板(EVB) 包含以下功能:

  1. USB-C PD 控制器  用于管理电力输送和协议合规性。
  2. 2级降压(2LBk)充电器  具有 NVDC 功能 、可在涓流充电、预充电或恒压(CV)阶段运行。
  3. 开关电容充电器   针对恒流(CC)充电阶段进行了优化。

在我们的研究过程中、我们在您的网站上找到了多个选项、包括  BQ25960HEVM  和  TIDA-01582 BQ25890和 BQ25970、它们似乎符合我们的要求。  

请帮助我们了解以下内容:

  • 这些 EVB 的功能和适用性适合我们的预期应用、
  • 这些 EVB 的可用性、以及
  • 采购定价信息。

此外、我们请求您的指导、总结针对满足我们设计和评估需求的两级降压+开关电容 Div2电池充电器的相关产品支持。

此致、

Vitaliy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在纪念阵亡将士纪念日、并将在星期三返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vitaliy:

    两级降压转换器的含义是什么?  我们提供了一款参考设计 TIDA-01582、该设计结合了 PD 控制器和板载 BQ25890开关电容充电器。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ​尊敬的 Mike:
    谢谢、这对我来说是可行的。
    请帮帮我。
    我可以在哪里 以什么价格购买此 EVB、股票可用性如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vitaliy、

    遗憾的是、我们不再销售该板、只需获取设计文件即可。

    我们有 BQ25970EVM-893、其中具有2个板载 BQ25970 (无 PD 控制器)、以及具有2个 BQ25960HEVM 和 BQ25611D (无 PD 控制器)的 BQ25960H 以及具有 BQ25638和 PD 控制器的 PMP23456。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vitaliy、

    谁是分配给您的 FAE?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    David McKinney 是摩托罗拉 FAE。

    根据我的理解、TI 目前没有可出售的 EVB 解决方案、该解决方案可以模拟基于 USB-USB PD 控制器的手机1S 电池充电解决方案+  可以协商 ADPO (PPS)曲线并以高速率为1S 电池充电的开关电容充电器?

    谢谢

    Vitaliy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vitaliy:

     我们希望离线解决此问题。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您的意思 是-"离线解决此问题"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、维塔利;

    Mike 在内部联系了我、我已联系您以获取更多信息、并帮助您与 Mike 就该主题进行协调