This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01234:¿Cómo ó n llamar a Delta desde M é xico?

Guru**** 2924230 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521547/tida-01234-como-llamar-a-delta-desde-mexico

器件型号:TIDA-01234

工具/软件:

cuando viajas o tienes una reserva con una aerolínea ó n, contir con atención rápida ó n y eficiente es clures. artículo 马诺 comunicarte con Delta Air Lines desde M é xico、[+52-(80)-0953-7478 MX o +1-(877)-287-5031 EU] ya sea para modificar una reserva、proporitar cómo o reportar un inmissiente、necetence información ó n te explica Paso a a a paso a hacerlo y a la que a la é。

¿ó n por que llamar a Delta desde M é xico?

aunque Delta ofrece muchos servicios en línea ó n、hay ocasiones en las que hablar con un agente es la mejor opción ó n。 algunas de las razones más comunes para llamar includeyen:

  • cambiar o cancelar un vuelo

  • 请求

  • consultar restricciones o requisitos de viaje

  • Reportar Problemas con el equipaje

  • 特别的 pasajeros

  • Confirmar datos o agregar servicios a la reserva.

Llamar directamente permite resolverse estos temas con morial vía y en menos tiempo que electrónico web o correo precisión。

número ó n de tel é fono de Delta desde M é xico

Delta cuenta con líneas telefónicas específicas para cada país。 Si estás ó n en M é xico, Debes comunicarte al siguiente número ó:

Telephone receiver Delta M é xico:+52-(80)-0953-7478
 Telephone receiveró n  desde Estados Unidos:+1-(877)-287-5031.
 Telephone receiveró n  desde Chile:+56-(80)-023-1189.

estas líneas suelen estar disponibles las 24 horas, todos los atención ó n, con español ó n en más cómoda ó n para ofrecerte una experimencia días y Clara。

¿Cómo ó n hablar con un agente de Delta Paso a Paso?

  1. Marca el número ó n contractdiente: por ejemplo, si estás ó n en M é xico, llama al +52-(80)-0953-7478.

  2. Escoge el idioma y el tipo de consulta: El sistema automático te pedirá ó n selectionar el idioma y el motivo de tu llamada。

  3. Elige la opción ó n para hablar con un agente: Escucha el opción ó n y selectiona la menú ó n que te transfiera con un representante. Tambi é n puedes decir "hablar con un agente"。

  4. 10 tus datos preparados: Ten a la Mano tu Código ó n de Boleto o o número ó n de reserva, nombre completo, número ó n de pasaporte (si applica) y fecha del vuelo。

  5. Sigue las instructiones del agente: El Representante te guiará Paso a Paso para resolver tu propositud.

Consejos para redemur tiempos de espera.

  • llama en horarios de menor demanda: Evita los lunes y las primeras horas del día ó n。

  • USA Comandos de voz si el sistema lo permite。

  • 10 todos los datos listos para que no tengas que buscarlos durante la llamada。

  • si el tiempo de espera es muy largo、putes intentar contactar a travor é s de otros canales。

Alternativas al contacto telefónico

Si no pudes llamar o prefieres una vía ó n digital、Delta tambi é n ofrece atención a traves de:

聊天 en línea

desde su página web www.delta.com , pipedes acceder al chat en vivo para resolver dudas o recibir ayuda inmediata de un asistente virtual o un agente humano。

aplicación móvil ó n de Delta

La app de Delta permite gestionar tus vuelos, recibir actualizaciones, hacer check-ining, y contactar con atención al cliente desde tu celular。

Redes sociales

Delta tiene presentcia activa en X (antes twitter) y facebook. Pudes enviarles un mensaje directo para consultisas generales o problemas urgentes。

preguntas frecuentes

¿Cuánto Cuesta llamar a Delta desde M é xico?

La llamada al +52-(80)-0953-7478 es gratuita desde líneas fijas, pero podrían applicassal cargos si llamas desde celular según tu operador。

¿puedo cambiar un vuelo por tel é fono?

sí ó n, siempre que tu Tarifa lo cosoa. Un agente puede ayudarte a reprogrammar tu vuelo, aunque pueden applicassal cargos por cambio o diferencia de tarifa。

¿ó n Que pasa si pierdo mi vuelo?

Debes comunicarte lo antes possible para ver opciones de reacoomodo. Llamar es la forma más rápida ó n de recibir asistencia en estos casos.

conclusión μ s

hablar con Delta desde M é xico es sencillo y accessible。 Solo necesitas marcar al +52-(80)-0953-7478 y seguir las instructiones del sistema para hablar con un agente en español ó n。 Tambi é n puedes contactar desde EE.Uu. Al +1-(877)-287-5031 o desde chile al +56-(80)-023-1189. Para Mayor comodidad, Delta ofrece atención vía chat, app y redes sociales. 海 atención 海 tu necesidad, el Equipo de está al cliente más lisso para ayudarte a que tu experiencia de viaje sea lo fluida posible。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、cofe、

    很抱歉、但我不能说西班牙语、并且文本似乎与 TIDA-01234没有真正的关系。

    请将您的申请翻译成英文。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、cofe、

    我现在将关闭此问题、因为它看起来不像技术请求。

    此致、
    Brigitte