This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI 问题

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521732/pspice-for-ti-pspice-for-ti-issue

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

大家好、无论是在家还是在工作中、我都遇到了 PSPICE for TI 问题。  许可证问题。  有人知道这个问题的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很可能是因为两个位置的网络设置不同。 请 生成类似这样的日志文件、以便在您遇到问题的位置进行故障排除:

    1. 创建新的环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。 将其设置为类似"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt"的内容。
    2. 运行安装程序并 等待错误消息、然后共享文件"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.TX"
    3. 删除 环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。
    4. 共享文件  LicLog.txt

    步骤3很重要、因为否则、文件会随着时间的推移而增大到很大的大小。 我们不想让他们在路上遇到问题。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC、当我在家办公时、我必须申请新的安装许可证。  然后,当我安装它的工作正常,我在这个地方,我请求了许可证。  但是、如果我将 PC 带回家或在另一个地方安装后工作、每次都无法打开、我收到此错误消息。  

    我遇到了其他问题、您在哪里执行此操作、所以现在我们只需要知道您需要什么日志文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我不知道您为环境变量赋予了什么值。 但是、这两个文件看起来都不像用于故障排除的日志文件。 只需再次按照以下步骤操作即可获得新的日志文件:

    1. 创建新的环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。 将其设置为类似"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt"的内容。
    2. 运行 PSpice for TI 并 等待错误消息、然后共享文件"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.TX"
    3. 删除 环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。
    4. 共享文件  LicLog.txt

    Jc.