This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:如何将 SPICE 模型添加到 TINA 仿真

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521048/ucc28730-how-to-add-spice-model-to-tina-simulation

主题中讨论的其他器件:UCC28730TINA-TI

工具/软件:

"tools"下没有"Generate part"选项。 因此、我尝试使用"New Macro Wizard"导入 UCC28730 SPICE 模型。 我选择网表文件来生成它、但它会显示"Invalid device"错误。

您能帮我导入  UCC28730的 SPICE 模型吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TINA-TI 中出现无效器件错误后、表明文件 $CDNENCSSTART 中的此行存在问题  

    问题在于 TINA-TI 无法读取该文件、因为它经过加密、是否有 适合 TINA-TI 的 UCC28730仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bezer,

    您可以直接联系我们吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    抱歉、您在将 UCC28730 PSpice 模型导入 Tina 时遇到问题。

     

    我研究了这个问题、似乎 PSpice 模型的网表与 Tina 不兼容。

    我在 Web 上找到了以下信息、这些信息可能会帮助您解决导入问题。

     

    以下是该过程的详细细分:

    1. 下载 PSpice 模型:

    从制造商网站或可信来源获取未加密的 PSpice 模型文件(通常扩展名为.LIB 或.cir)。

    1. 准备 PSpice 模型:

    检查兼容性:确保 PSpice 网表文件与 TINA 兼容。 某些 PSpice 网络列表可能包含 TINA 不支持的语句或格式。 您可以使用 TINA-TI 的"Import"功能来检查兼容性。

    必要时进行编辑:如果网表存在语法错误或格式问题、您可能需要在文本编辑器中对其进行编辑、以使其与 TINA 兼容。

    1. 将 PSpice 模型导入 TINA:

    打开新宏向导:在 TINA-TI 中、转到"Tools">"New Macro Wizard"。

    为 TINA 模型命名:为 TINA 宏模型命名。

    选择 PSpice 文件:浏览到下载的 PSpice 网表文件(.cir、.LIB、.MOD 或.TXT)的位置。

    选择符号(可选):您可以选择为宏模型选择符号。 TINA 可以自动生成形状、也可以从库中选择一个形状。

    保存 TINA 模型:保存.tsm 文件。

    1. 使用 TINA 宏模型:

    插入宏:您可以将新创建的.tsm 文件插入到 TINA-TI 原理图中。

    放置元件:像在 TINA-TI 设计中的任何其他元件一样使用宏模型。

     

    我还有另一个选择。  实际上可以使用 TI PSpice 对电源进行建模。  您可以从 TI.com 免费下载此仿真器。  以下链接将显示经过调试的 PSpice 模型、该模型在完整电源下进行仿真。  它将节省调试过程中的时间。

     

    https://www.ti.com/lit/zip/slum527

     

    此致、