This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11254:PMP11254的布线是否可以与10G 基础网络结合使用?

Guru**** 2920390 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11254, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518768/pmp11254-can-the-wiring-of-the-pmp11254-be-used-with-a-10g-base-network

器件型号:PMP11254
主题中讨论的其他器件: TPS23751

工具/软件:

PMP11254的布线是否可以与10G 基础网络配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、我看不到 Wurth 数据表中数据变压器的数据速度能力。 我建议联系您的 Wurth 联系人、看看它是否能够提供10G。 此外、我建议您寻找一个除了 Digikey 或 Mouser 上的功率容量(4级功率)外还可以支持10G 的数据变压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果我们可以找到支持4级电源的10G 数据变压器、我是否可以知道 TPS23751是否可用于10G 数据应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、PoE 的好处在于、电力和数据是相互独立的。 TPS23751是功率 PD 控制器、因此应与数据速度无关。