This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:在新 PC 上安装 PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM324A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1516064/pspice-for-ti-installation-pspice-for-ti-on-new-pc

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题: LM324A 中讨论的其他器件

工具/软件:

我无法 在新 PC 中打开 PSPICE-FOR-TI 库。

我想将它们从名单中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这是有效的。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但"PSpice Parts Search"对话框中没有任何器件。
    如果我想搜索 LM324A。 和  

    和显示验证许可证重复失败的未知程序将导致应用程序退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是否重新安装了该工具?

    如果是、并且持续收到许可证错误消息、请创建调试文件:

    1. 创建新的环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。 将其设置为类似"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt"的内容。
    2. 运行 PSpice for TI 并 等待错误消息、然后共享文件"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.TX"
    3. 删除 环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。
    4. 共享文件  LicLog.txt

    步骤3很重要、因为否则、文件会随着时间的推移而增大到很大的大小。 我们不想让他们在路上遇到问题。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JC
    我再次尝试重新安装、结果相同。
    也不能使用 PSpice 器件搜索。
    我尝试绘制一个电路图来放置源(VCC)、但建模应用程序也无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此文件夹中有任何内容吗?

    C:\cds_spb_home\cdssetup\pspTILibDir

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JC

    似乎有很多器件。
    也可以在 PSpice for TI 中对其进行编辑。
    接下来该怎么办?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您是否要查看文件夹中的最新文件?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    似乎您没有 nom_pspti.in 文件 您是否会打开一个示例工程并进行仿真?

    C:\cadence\PSpiceTI\tools\pspice\capture_samples\anasim\example

    谢谢、
    Jc.