This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23377:PMP23377:调节至5kW、实现双向充电放电

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23377, LM51770, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518336/pmp23377-pmp23377-scaling-to-5-kw-for-bidirectional-for-charging-discharging

部件号:PMP23377
主题中讨论的其他器件: LM51770UCD3138

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

以下问题与本参考设计指南相关。

  • PMP23377是否经调整可用作真正的4开关双向转换器 (例如、进行固件更新或细微的硬件更改)、还是用作单向设计?

  • 如果我们需要双向功能:

    • CAN LM51770 或者、是否需要通过相电流控制来对类似的控制器进行调整来管理充电和放电?

    • 如果没有、您推荐吗 UCD3138 而是为了更好地进行状态机级双向管理?

  • 由于 PMP23377的运行频率  每相1.4kW 、Will 3–4个交错相位  在放电模式下是否可接受达到5kW? 在这种功率密度中、我们应该考虑哪些散热注意事项?

  • 有任何问题吗 公共固件或代码库 适用于 PMP23377或 LM51770、其中显示了功率级控制、相位同步或遥测逻辑?

  • 最后、对于 此拓扑中的高电流双向布线(100A+连续)、任何 PCB 布局建议或文档都将不胜感激。

您的帮助非常有价值。 期待收到您的回复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      回复如下以红色突出显示...

    • PMP23377是否经调整可用作真正的4开关双向转换器  (例如、进行固件更新或细微的硬件更改)、还是用作单向设计?

      --- PMP23377现在是单向的,但由于 LM51770是一个真正的双向4SWs 控制器,因此可以通过硬件更改实现双向。  
    • 如果我们需要双向功能:

      • CAN  LM51770  或者、是否需要通过相电流控制来对类似的控制器进行调整来管理充电和放电?

        "我不确定"相电流"是指方向还是交错?
      • 如果没有、您推荐吗  UCD3138  而是为了更好地进行状态机级双向管理?

        ——和上一个一样。
    • 由于 PMP23377的运行频率   每相1.4kW 、Will  3–4个交错相位   在放电模式下是否可接受达到5kW? 在这种功率密度中、我们应该考虑哪些散热注意事项?

      ——是的,你可以通过 MCU 的外部相移 PWM 信号(如 UCD3138、C2000……),在放电模式下将它们并联4个交错相位,达到5KW LM51770的 SYNC 引脚。  
    • 有任何问题吗  公共固件或代码库  适用于 PMP23377或 LM51770、其中显示了功率级控制、相位同步或遥测逻辑?

      -- LM51770是一个模拟器件,不确定它是否可以这样做。
    • 最后、对于 此拓扑中的高电流双向布线(100A+连续)、任何 PCB 布局建议或文档都将不胜感激。

      "让我看看你能在哪里找到它。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junaid 和 Richard、  

    添加了 LM51770的布局指南- https://www.ti.com/lit/an/slvafj3/slvafj3.pdf?、ts = 1748448281875&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Mounika.