This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10783:PMP10783为 UCC28C42D 供电

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1513390/pmp10783-pmp10783-powering-the-ucc28c42d

部件号:PMP10783

工具/软件:

Sheng-Yang、你好。

我正在使用 PMP10783参考设计来设计80V 至120V 的降压转换器输入电压、51V 的输出电压和0.5A 的输出电流。 鉴于输出电压远高于 VDD 的建议20V、请告诉我如何为 UCC28C42D 供电? 我想我必须使用18V 齐纳二极管。  

我正在等待您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到的答复。 对于这种高输入和输出电压应用、改用反激式拓扑可能有意义-使用带有辅助绕组的变压器来偏置控制器、也可以实现更高的电源转换效率。