This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:何时可以获取此器件的 webench 仿真

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1515124/lmr51610-when-will-webench-simulation-be-available-for-this-part

器件型号:LMR51610

工具/软件:

标题。

它会生成原理图、但不允许进行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾听到这个消息。 我可以咨询内部开发团队。 请‘m、我目前不在办公室、只能使用有限的电脑、下周会回复。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心。 初始模型是在未启用仿真的情况下开发的。  我正在与内部团队合作解决问题。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有什么关于为什么它是在没有 ta 仿真的情况下开发的新闻? 产品页面上有计算 Excel。 这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该问题是由于开发团队在创建模型时没有仿真文件。 他们需要一些时间才能将其实现到模型中、但目前、Excel 计算工具在提供元件值、估计效率和稳定性方面非常有用。

    谢谢、

    Richard