This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9581_REVC:降压 IC 以支持 ZETA 转换器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1520430/pmp9581_revc-buck-ic-to-support-zeta-converter

器件型号:PMP9581_REVC

工具/软件:

您好 BU:

我的客户希望设计使用背面 IC 的 Zeta 转换器。

我找到了 PMP9581 REVC 参考设计。

因此、我推荐使用 LM5116。

但是, costoer 想知道其他的 Back IC 是否不支持 Zeta 转换器或支持。

您能否说明哪个降压 IC 可以支持 Zeta 转换器?

此致、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YY: LM5146是与 LM5116类似的较新设计、但客户需要对此进行测试、以证明其为工作解决方案。 我建议您继续使用 LM5116、因为它仍然可用、而且它是经过验证的解决方案。 我们 还有很多降压/升压控制器、可在参考设计中支持这些输入/输出电压/电流范围。

    您可以在下面的参考设计库搜索工具中找到它们。 谢谢!

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=6&vinmax=16,1500.00&iout=3&vout=13