This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23464:电流和电压反馈环路 LLC 原理图的详细说明

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1516316/pmp23464-current-and-voltage-feedback-loop-detailed-explanation-of-llc-schematic

器件型号:PMP23464
主题中讨论的其他器件:TL103W

工具/软件:

我想知道 LLC 原理图电流和电压反馈环路的详细说明。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    有两个反馈回路由二极管 OR 乘以 D10。 U7A 是用于输出电压的误差放大器、U7B 是用于输出电流的误差放大器。 无论误差放大器的输出电压"win"较低、该放大器都会控制工作点。  

    电压由 R63、R64、R62和 R65构成的电阻分压器进行检测。 这与 TL103W 的内部基准电压(2.5V)进行比较。 C31、C34和 R53构成 II 型补偿器。 R87和 C42只是为了启动转换器。  

    通过测量 R68和 R69两端的电压来检测电流。 该电压由 U8以50V/V 的比率放大 输出电流环路的电压基准由来自2.5V 基准(本设计中为1.75V)的电阻分压器(R57、R58、R59)形成。 C32、C33、R54构成电流环路的 II 型补偿器。 R60是用于调整通过电流环路增益的旋钮、C100是前馈电容器、可帮助增加相位裕度。  

    如果输出电压低于46V、则电流环路的基准点会降低。 这是通过 U6B、Q9和 R55实现的、在输出电压较低时降低电流环路的基准电压。

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎在电压反馈和控制电路中、借助 R87、C42和 R64使用了3类补偿器。 如果 R87和 C42仅用于启动转换器、您能解释一下它们在启动期间的工作原理。 此外、还请说明电压控制电路中 D14和 D16以及电流控制电路中 D13和 D15的工作情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant,

    随着输出电压的上升、R87、C42和 D16创建的前馈路径允许 U7A 的引脚2更快地达到2.5V、这使得通过光电器件的反馈灌电流减慢启动速度。 然后、D16充当阻断二极管、前馈路径不再参与。 D14如此、当 LLC 关断时、有一条对 C42进行放电的路径、以便为下一次启动做好准备。

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与 C42类似的电流反馈路径中、C40是否用于减慢启动过程? 二极管 D13是否允许通过 C40的前馈路径、D15是否用于 C40放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我更改净电流检测电阻值并在25A 电流下使差分放大器的输出为1.75V、那么当前的平均电流控制器参数是否能够跟踪稳态下高达25A 的负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

     您的 LLC 目标最大输出功率是 fsw 范围是多少? 这将确定控制器参数。 在25A 时、您可能需要考虑进行同步整流而不是二极管整流。 根据最大输出电压和输出功率、还需要不同的 LLC 功率级。

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压为72V 时、最大功率为1800W。 开关频率范围为50kHz 至100kHz。 肖特基二极管具有大约1V 的压降、可实现25A 电流。我进行了计算、在上述额定功率和开关频率范围内使用相同的 LLC 级时不会出现任何问题。