This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1515911/pspice-for-ti-pspice-for-ti

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

我继续重新安装工具,只是为了它工作了一段时间,然后给我这个弹出窗口. 除了每次都要请求新的下载之外、是否还有永久修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    请 设置一个环境变量来捕获一些调试信息:

    1. 创建一个名为"CDS_LIC_QA_TEST"的新环境变量、并将其设置为如下所示的文本文件:

    2. 关闭并启动 PSpice for TI 并运行仿真。 将创建文件。 看到错误后、立即关闭工具。
    3. 现在、您可以将环境变量重命名为其他内容、或者只是将其删除、这样日志文件就不会持续增长。
    4. 请在此处发布 LicLog.txt 文件

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个问题。  仿真会终止、并且需要重新启动应用程序、或者需要重新启动 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否仅发生在一个项目上? 如果是、请存档并共享该工程。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着时间的推移、多个工程中都会出现这种情况。  可能更像是 Cadence 问题。  如果它再次发生,我会尝试把它交给你。  我还没有再次出现初始问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jc 您需要哪个文件?  许可证调用再次失败。  需要注意的一点是、它可能与我在家工作而非工作有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来增加增益。  我能够成功地打开它,当我的 PC 上工作从工作还是在家刚刚。  似乎与我所在的位置以及我可能使用的互联网有关?