This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:PSpice for TI LM5190仿真突然停止

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1519770/lm5190-pspice-for-ti-lm5190-simulation-suddenly-stops

器件型号:LM5190

工具/软件:

尝试在 PSPICE for TI 中对48V 至5V 降压转换器的 LM5190进行仿真、仿真从低值开始似乎很好、但大约48微秒后、当器件似乎开始运行时、仿真会卡住、无法越过。 到目前为止、为了解决这个问题、我尝试降低仿真的精度并对输出电压施加初始条件、但问题仍然存在。 仿真是否有任何原因停止? 它只是太多要仿真、还是某些器件超出了其规格?

谢谢

-YB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、约阿夫

    您是否会向我发送我可以尝试的仿真文件?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 电子邮件向您发送了文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题。 并使其离线。
    - EL