This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22288:TDK 变压器 P302264-A1-02规范

Guru**** 2924980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1519957/pmp22288-tdk-transformer-p302264-a1-02-spec

部件号:PMP22288

工具/软件:

本应用手册非常适用于我的新产品、但缺少变压器信息、例如材料、初级、次级、辅助绕组:匝数数数数数数、线规、电线层排列。

请看您能否给我发送完整的变压器规格:TDK P302264-A1-02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diamond:由于 TDK 尚未公开发布、并且归 TDK 所有、因此我们无法共享此信息。 让我们离线处理此问题、看看您是否有 TDK 联系人。 我将发送朋友请求。 谢谢!