This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010951:基于 UCC 28051的反激式设计启动问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010951, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1519895/tida-010951-problems-in-ucc-28051-based-flyback-design-bringup

器件型号:TIDA-010951
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

您好、

应用: AC-DC 转换器,输入: 230 V 交流  输出80 V 直流, Pout (最大值) 44瓦。

TI 应用手册供参考:TIDA-010951。

交流/直流转换器拓扑:采用光耦合器和 TL431、具有次级电压控制功能的反激式器件。

已使用 IC:UCC 28051。

以下是查询:

1.应用手册中遵循的安全启动过程是什么? 我们在设计启动时面临问题。
2.转换器的吨是如何由 IC 决定的? Vcomp (引脚2)和 Vo_Sns (引脚1)电压与 MOSFET 的输出 TON 之间是否存在关系?
3、对于小信号建模、转换器从 Vcomp (C19)到吨的传递函数是什么(设计补偿元件时需要)?
4.为什么参考手册中选择的引脚1 (Vo_Sns)电压电平为1.6V?

谢谢