This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:在多台计算机上安装

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1513318/pspice-for-ti-installation-on-multiple-computers

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

尊敬的团队:

我已搜索过该论坛、但未能找到对此问题的明确答案。 您能帮忙吗?

我们希望在我们的电子实验室中使用 PSPICE-FOR-TI 进行电路仿真。 该软件应安装在多台 PC 上。 我们如何在我们的大学安排呢? 此外、是否可以获得我们可以与学生共享的 Setup.exe? 谢谢!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您需要获取每个 PC/用户帐户的访问密钥。

    没有脱机 setup.exe。

    此致、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    非常感谢您提供这一清晰的答案。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我们的客户在下面有一个跟进查询

    感谢您的回答。 我们将尝试为实验室中的每台计算机请求一个密钥。 如果我正确理解你,这不是一个问题,我的大学或我请求8次访问密钥与同一个帐户.

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您可以每个电子邮件地址/myTI 账户申请一个密钥、每个密钥可用于3次安装。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    非常感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    请参阅客户的后续查询。

    感谢您的回答。 这对学生有利、但如果我们希望将 PSPICE for TI 作为大学员工使用、并希望在教育实验室中使用该计划、则情况并非如此。 例如、我们的实验室有8-10台计算机、但我只有一个 TI 账户。

    我们真的希望找到一个解决方案、以便我们可以在实验室中使用该计划进行教育。 也许可以实现一个大学账户、在该账户中可以申请有保护的密钥数量?

    我的同事是 LT-Spice 而不是在他们的实验室。 在我看来,学生也应该体验 PSPICE 的优势。

    期待您的反馈。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    期待您对上述客户询问的意见。

    谢谢!

    此致、

    Danilo