This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010244:关于中性线测量

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518989/tida-010244-about-neutral-measurement

器件型号:TIDA-010244

工具/软件:

尊敬的支持团队:

IA、Ib 和 Ic 可以在 TIDA-010244中单独测量。 IN =-(IA + Ib + Ic)。 您能不能告诉我为什么需要中性点测量电路? 谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    中性线测量用于检测有人试图窃取电力。 某些市场或国家/地区可能需要此功能、因此我们添加了此功能。

    这是可选的、如果不需要该功能、您可以省略该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "嗯,我知道了。"