This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:此应用程序遇到内部错误情况... (2008年)

Guru**** 2551260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518395/pspice-for-ti-this-application-has-encountered-an-internal-error-condition--2008

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

您好!

在启动应用程序期间、我输入了用于用户验证的电子邮件和 AccessKey。 更改访问密钥中的字母会明显产生错误、但使用正确的字母、

$Subject 发生。

我不使用虚拟机、这是 Windows 10的常规安装。

是否有办法运行 PSpice?


BR、
Armin

来自相关线程的 PowerShell 命令:

C:\Users\Armin> Get-WmiObject -Class Win32_BIOS | Format-List -property *


PSComputerName                :ACEPC
状态                        :确定
姓名                          :5.12
标题                       :5.12
SMBIOSPresent                 :正确
                       第2章:一个好消息
_class                       :Win32_bios
__superclass                  :CIM_BIOSElement
__ Dynasty                     : CIM_ManagedSystemElement
__RELPATH                     :Win32_BIOS.Name="5.12"、SoftwareElementID="5.12"、SoftwareElementState=3、TargetOperatingSystem=0、Version="Alaska - 1072009"
              第31章,我是你的女人
__派生                  :{CIM_BIOSElement, CIM_SoftwareElement, CIM_LogicalElement, CIM_ManagedSystemElement}
__服务器                      : ACEPC
__名称空间                   : root\cimv2.
__path                        :\\ACEPC\root\cimv2: Win32_BIOS.Name="5.12"、软件元素 ID="5.12"、软件元素状态=3、目标操作系统=0、版本="阿拉斯加-
                                1072009"
BiosCharacteristics           :{7,11,12,15...}
BIOSVersion                   :{Alaska - 1072009, 5.12, American Megatrends - 5000C}
内部版本号                   :
代码集                       :
当前语言               :
描述                   :5.12
嵌入式控制器 MajorVersion:255
嵌入式控制器最小版本:255
标识代码            :
安装语言          :
安装日期                   :
语言版               :
ListOfLanguages               :
制造商                  : American Megatrends Inc.
OtherTargetOS                 :
PrimaryBIOS                   :正确
发行日期                   :20200723000000.000000+000
SerialNumber                  :默认字符串
SMBIOSBIOSVersion             :5.12
            第3章:一个好消息
SMBIOSMinorVersion            :0
软件元素 ID             :5.12
软件 ElementState          :3.
系统简介 MajorVersion:        5.
系统生物最小版本        : 12
TargetOperatingSystem         :0
版本                       :阿拉斯加- 1072009.
范围                         :System.Management.ManagementScope
路径                          :\\ACEPC\root\cimv2: Win32_BIOS.name="5.12"、SoftwareElementID="5.12"、SoftwareElementState=3、TargetOperatingSystem=0、Version="Alaska -
                                1072009"
选项                       :System.Management.ObjectGetOptions
类路径                     :\\ACEPC\root\cimv2:Win32_bios
属性                    :{BiosCharacteristics, BIOSVersion, BuildNumber, Caption...}
系统属性              :{__genus,__class、__superclass、__Dynasty...}
限定符                    :{dynamic, locale, provider, UUID}
站点                          :
容器                     :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    "你知道什么?

    SerialNumber                  :默认字符串

    您可以创建一个调试文件来进行故障排除。

    1. 创建新的环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。 将其设置为类似"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt"的内容。
    2. 运行安装程序并 等待错误消息、然后共享文件"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.TX"
    3. 删除 环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。
    4. 共享文件  LicLog.txt

    步骤3很重要、因为否则、文件会随着时间的推移而增大到很大的大小。 我们不想让他们在路上遇到问题。

    谢谢、

    Jc.