This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31349:同步降压转换器

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1519482/pmp31349-synchronous-buck-converter

部件号:PMP31349

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们已收到的评估板 PMP31349A 并完成了对该模块的初始评估。 在评估过程中、我们遇到了以下几个问题:

性能参数 输入欠压关断 输入欠压恢复 输出过载关断 输出过载恢复 轻负载效率@200mA
PMP31349A 17.9V 23.7V 29.2A 26.2 A 59%
呈指数衰减 28+/-2V 30+/-2V >22A >15A >70%

我们请 TI 团队查看上表、并确认是否可以调整或调整某些参数(无源器件的值)、以便更好地符合我们的预期性能要求。