This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:它是将 PV 电压反馈回电网吗?

Guru**** 2922390 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1519394/tida-010938-is-it-feed-pv-voltage-back-to-grid

器件型号:TIDA-010938

工具/软件:

你好  

可能是一个愚蠢的问题、但我不熟悉太阳能领域、完全不熟悉 C2000 MCU、 我正在设计3Kw 的电网逆变器 、并参考了 TIDA-010938、 还有一些问题

(1)该参考设计是否也将 PV 电压反馈回电网? 我是说 PV 电压先转换为交流电、然后馈入电网。 该设计是否包含网格概念?   

(2)如果是、则对于电网系统、逆变器输出的峰值电压略高于电网电压、如何在软件中将其设置为略高的电压? 是在 MPPT 部分还是在 MPPT 中?  

(3)我计划使用 IGBT 而不是 GaN ,谁能告诉我将开关频率降低到15-25 kHz 的效果? 它将如何影响 SPLL 和网格同步?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1.可以、 可以针对电网测试 TIDA-010938。 该软件 在 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com 中提供 、可供您参考。  如需更多信息、请参阅软件随附的用户指南。  

    2.您能否确认 峰值电压是否是电网 RMS 电压的平方根(2)乘以? 电网电压的 RMS 值通过 功率测量库计算、然后可以在代码中计算峰值以供进一步使用。

    3、使用 IGBT 而不是 GaN 会对磁性元件的尺寸以及转换器本身产生显著影响、因为开关频率需要下降很多。 这将大大增加解决方案的尺寸。  

    谢谢、  

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我是说正弦波的峰值、但我的答案中有这个、  

    尺寸不是问题、因为我会降级到3.4KW 也有减少磁性元件的空间、  

    感谢大家的决心