This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:TPS40210-HT COMP 引脚

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-HT, TINA-TI, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1517027/tps40210-ht-tps40210-ht-comp-pin

器件型号:TPS40210-HT
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS40210

工具/软件:

下午好、


我叫 Asier、我正在使用 TPS40210-HT 芯片进行反激式仿真。 我正在使用 TINA-TI 仿真环境。

我在设计连接到芯片 COMP 引脚的电容器和电阻器时遇到问题。 出现在芯片 PDF 中的应用手册没有任何帮助、因为我使用的是反激式器件。 即便如此、我已经完成计算并尝试了仿真、但未获得所需的结果。

我还查看了其他应用手册、但对于如何设计此电容器和电阻器不清楚。

提前感谢、
气化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asier:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您是使用隔离型反激式拓扑(FB 引脚短接至 GND)还是非隔离式拓扑(FB 连接至 AUX 绕组)?
    对于第一种情况、补偿放置在光耦合器的次级侧。

    我建议使用我们的快速入门计算器工具来查找合适的补偿位置和值:
    https://www.ti.com/tool/download/SLURB14

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    首先、感谢您的答复。

    系统是隔离的、但由于内部问题、我不能使用光耦合器。 我使用变压器进行这种类型的隔离。 在变压器之后、我有一个二极管、一个电容器和一个分压器、我可以从中获得芯片 FB 引脚所需的0.7V 电压。

    这就是为什么我无法使用您在 Excel 中发送给我的计算结果。

    此致、
    气化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想告诉大家、我在稳定输出电压时也遇到了问题。

    该电压上升到基准以上然后开始下降。 COMP 引脚上的电压以线性方式逐渐增加、直到达到饱和电压、从而使占空比饱和。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asier:

    我对你的回答有点困惑。
    假设您使用的是隔离式设计、但使用二极管、电容器和分压器馈入 FB 引脚、这种设计随后是非隔离式设计。
    可能我不完全了解您的设计实现。
    是否可以分享原理图以更清晰?

    如果您无法使用计算工具、但在找到稳定的补偿时遇到问题、您还可以在工作台上对补偿进行微调。
    为此、您从一个非常慢的补偿网络开始(在 COMP 引脚上只需一个1nF 电容器、其他就没有了)。
    这使得补偿非常缓慢、但在大多数情况下保持稳定。 然后、您可以测量波特图并通过将 RC 元件添加到网络来开始对曲线进行整形。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我对变压器进行振荡。 由于内部设计问题、我无法使用光耦合器。

    在变压器输出端、我将一个分压器连接到芯片的 COMP 引脚、最大电压为700mV、以达到基准电压。

    我想向您发送原理图、但由于内部问题、我不能。

    我还想告诉您、我还一直在运行在 FB 和 COMP 引脚之间连接1nF 电容器的测试、但仿真一直给我带来收敛误差。 当 I 增加电容器值时、系统停止显示误差、但占空比在达到所需的输出电压之前饱和。

    我还有一个问题。 COMP 引脚是连接到 FB 引脚还是直接接地? 我的意思是、如果我在 COMP 引脚上放置了一个电容器和一个电阻器、那么是将该电线接地还是将其连接到 FB 引脚的700mV 电压? 类似芯片的一些应用手册将其直接接地。

    非常感谢。
    此致、
    气化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asier:

    如果您不能在开放论坛上分享原理图、也可以通过 e2e 私人聊天发送给我。

    如果使用光耦合器、我建议在变压器输出和 FB 引脚之间连接分压器、而不是直接连接到 COMP。
    如果 FB 引脚悬空、调节可能会变得不稳定。

    以下应用手册介绍了用于 TPS40210反激式转换器的几种反馈环路方法:
    https://www.ti.com/lit/an/slvag06/slvag06.pdf

    此致、
    Niklas