This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:如何使用 Spectre 借助 TPS62903-Q1模型对 SPICE 仿真进行仿真

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518545/tps62903-q1-how-can-i-simulate-the-spice-simulation-with-tps62903-q1-model-using-spectre

器件型号:TPS62903-Q1

工具/软件:

我想使用 Cadence Spectre 对 TPS62903-Q1原理图进行仿真。 但该模型在 Spectre 仿真环境中进行了加密并出错。 (如下所示)

错误(SFE-874):无法运行仿真、因为在读取电路时在保护块中发现错误。 请联系提供受保护块的第三方进行更正、然后重新运行模拟。
错误(SFE-1815):无法运行仿真、因为在读取电路时在保护块中发现错误。 请联系提供受保护块的第三方进行更正、然后重新运行模拟。

如何使用 Spectre 通过 TPS62903-Q1模型对 SPICE 仿真进行仿真? 对此有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seonho、

    Unknown 说:
    如何使用 Spectre 使用 TPS62903-Q1模型仿真 SPICE 仿真? 这方面有什么解决方案吗?

    无法实现。 请使用 PSpice for TI。  

    此致、

    Gautam