This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:如何正确控制电流?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518160/tida-01606-how-to-properly-control-the-current

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:


您好、
Lab7中有一句话、
"将交流输入电压设置为230VRMS、并具有适当的电流限制。"
如何进行适当的电流控制?
谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、

    该电流限制将交流电源电流限制称为在出现问题时为您的测试提供保护的手段。

    正如您要在任何实验室电源上设置电流限制一样、也取决于预期从输出电压轨汲取的负载大小。

    在实验7中、该示例仅在200W 下对800VDC 输出进行测试。   

    直线电流限值=总功率/(Vphase 3 *效率)= 200W /(230V*3*0.9)

    Iline 电流限制= 0.32A

    这意味着、您应将交流电源电流限值设置 为~0.5A。如果您预计仅测试200W、则没有理由将电流限值设置为10A。

    -开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:
    这是否意味着我不能在 main.sysconf 中设置太高的 iline trip limint? (当前设置为50)
    我想解释我遇到的问题。
    我们在实验7中使用一个发生器来进行 AC->DC 转换。 由于其频率不是固定的、因此频率范围设置为5Hz~330Hz。
    在测试之前、TINV_Board_Protection_IINV_A/B/C、但我们将它们设置为0 (因为 FAULT_iInvA_overcurrent 或 B 或 C 也会过流)、首先关闭。
    到目前为止、在测试过程中只有一次 PFC 成功启动并短暂达到400V DC (交流仅为47~53V L-L)、然后是 FAULT_iGridA_overcurrent (A/B 或 C)过流、
    那么、我想知道在启动 PFC 之前、是否有办法将电流限制在最小范围内? 然后放松一下?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:
    我只是明白你的意思。 是指限制交流电源上的输入电流?
    但我现在正在使用一个发生器、并且电流是无法控制的...
    今天、为了验证 igrid 是否真的过流、我们将 TINV_Board_Protection_IGRID_A/B/C 设置为0、这会带来麻烦!
    是的、电路板上的 MOSFET 烧坏了 XD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:
    这个0.835是如何计算的?
    #define TINV_VREF_default ((float32_t) 0.835)
    由于我们还有另一种情况是800V DC IN -> 220V AC (L-L) OUT、因此当设置0.835时、输出电压过高。
    目前、我将该值减半、然后缓慢增加电压至220V AC。
    谢谢