This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:仿真中的接口节点错误

Guru**** 2915110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045, LM5110, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1524229/lm5045-interface-node-error-in-simulation

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件: LM5110UCC27624

工具/软件:

您好、

您好、

我是 Applied Electromagnetics Pvt. Ltd.的硬件工程师 Sonika 我们将 LM5045 IC 用于直流/直流转换器、 在 LM5045电路中、我们还使用了栅极驱动器 IC LM5110和数字隔离器 ISO7420FED。 当我们同时对两者进行仿真时、会得到接口节点错误。 但是、当我们单独对它们进行仿真时、它们工作正常。

我们还使用了较新版本 UCC27624替换了 LM5110、但仍然遇到相同的误差。

请建议我们应该做什么。

此致、
Sonika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请解释什么是错误以及如何连接它们? 您的仿真模型和仿真电路是什么?