This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:TPS26750 + BQ25756设置

Guru**** 2924240 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, BQ25756, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521017/pmp41115-tps26750-bq25756-setup

器件型号:PMP41115
主题中讨论的其他器件: BQ25756TPS26750

工具/软件:

您好、

我想知道、PMP41115是否有一种类似 PMP41115的设计可以通过 USB-C 在240W 下充电和放电、可使用9节串联电池组而不是10节至12节串联电池组? 电池包电压范围为26.1V 至37.8V。 (2.9V/电芯低电压截止)

我能够承受高达3.25V/电芯(如此29.25V)的截止频率、而不会显著减少运行时间、但不  能实现更高的截止频率、这会很困难、因为我找不到 TI 提供如此高的低电压截止频率的任何无编程 BMS 芯片。

总电池包容量为100Wh。 电路板面积可以为10725mm^2、理想情况下我会使用4层、但也可以使用6层或8层。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想跟进一下、因为我需要尽快开始设计电路板。 我假设这是可以接受的、因为电压与放电曲线下半部分内的10节串联锂离子电池的电压类似、但我只是想确保请确保是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、下雨了。

    可以更改电池电压和电流、BQ25756可以支持高达14节串联的锂离子电池、您可以更改 FB 引脚分压器以适合目标电芯电压

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    非常感谢您的答复。

    我知道充电电压可能会发生变化、但当将电池输出240W 作为供电方时、我也对 OTG 模式感兴趣。

    当您在测试报告中提到"OTG 模式下支持10至12节电池"时、不清楚这种情况下的低电压截止值是什么、才能仍然能够实现可接受的效率。

    如果在提出该建议时考虑到低电压截止频率是2.9V/电芯或更低(圆柱形电芯的标准)、我就没有任何问题、因为此时、使用9S 电池包具有相同的最低工作电压。

    但如果它更接近每电芯3.5V,它使我的整个项目不可行。 而240W 的测试似乎仅在50V 电池电压下进行、这意味着转换器的效率将比在器件的最低预期工作电压下进行的测试要高得多... 我还不确定。

    我只是想找出一点: 软件中是否有任何东西阻止我在低至26V 的电压下在 OTG 模式下输出240W? 我想只需要让电感器大一点、与 FET 相同。 我不确定您进行测试的时间、但器件在这些功率等级下运行的时间最长为20分钟。

    我知道、这种查询最好通过购买开发板和运行测试来解决、以确保热性能良好。 但不幸的是、作为这个阶段、我不能这样做、所以我想知道的是、如果有一个限制因素、它将是热量、而不是其他因素。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、下雨了

    如果您在较低的电池电压下请求240W 的功率、但效率会较低、因为电压差更大、这取决于您的功率级热设计。对于软件、您可以在 TPS26750 GUI 中更改这些信息、您可以联系或提交另一个 E2E 请求以获得特定的 GUI 和软件支持、此器件的一些专家将根据您的输入帮助您生成 GUI。

    BR

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    好的、太好了。 非常感谢。 我真的很感谢你的快速答复。 我会确保我的功率级热设计良好、并在收到组装的 PCB 后再次 E2E 申请 GUI 和软件支持。

    此致、

    雨水