This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195:LAUNCHXL-F28027F

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1524002/tida-00195-launchxl-f28027f

器件型号:TIDA-00195
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FC2000WARE

工具/软件:

您好团队:

我想下载 TIIDA-00195的软件代码要使用"LAUNCHXL-F28027F"测试物理 PCB、您能共享一个链接吗?

此致、

Tsvetan Ginin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ginin:

    我们没有此参考设计待发布的特定软件代码。 您可以根据我们发布的 C2000WARE 制作一个工程。

    下载并 使用默认设置进行安装、然后您可以在以下路径中找到一些参考代码:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\device_support\F2802x\examples\drivers

    您可以根据这些样本之一创建自己的测试代码。

    此致、

    Jerome Shan