This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843820:PSpice 仿真输出电压与我选择的电压不匹配

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843820, TPSM843620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1523627/tpsm843820-pspice-simulation-output-voltage-not-matching-my-selected-voltage

器件型号:TPSM843820
主题: TPSM843620中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

我尝试对 TPSM843820进行瞬态仿真。 VOUT 为0.88V、最大负载为5.2A。 我在获得良好的仿真时遇到问题。 我的 PSpice 电路以及我的仿真输出。 能否查看我的 PSpice 电路、看看是否存在会导致仿真结果不佳的问题?  

注意:我移除了前馈电容器以查看这是否导致了问题。 删除它并不能解决我看到的问题。 在我的设计中、我选择了62 pF 的 Cff。  

谢谢、

Ryan


e2e.ti.com/.../TPSM843820_5F00_0.88Vout.pdfe2e.ti.com/.../TPSM843820_5F00_Simulation_5F00_Output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在调整电路之前、您是否成功运行了原始测试台?  

    如果是这样、我认为 对于1MHz 开关频率、软启动时间需要超过0.5ms。   

    集成电感器的电感值较低、因此某些用例需要更长的 ss 时间或更高的开关频率以避免超过电流限制。  

      如果运行原始测试台时出现问题、则可能需要调整 pspice 设置。  

    请考虑将以下内容添加到您的测试台上。  

    将1.5MHz 的 R23更改为8.06k Ω  

    或更改 R22 3.32k Ω 或2.74k 以进行1ms 或2ms 软启动。  

    要么都发生了变化

    因为最大 Iout 为5.2A。  或者、您可以使用具有尺寸相同但电流更低的相同 TPSM843620、电感更大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在重新运行测试台仿真。 到目前为止、它看起来要好得多。 我将使用您建议的更改更新电路、看看它是否仍然有效。

    为什么测试台在启动时具有8A 负载电阻器? 第一条消息所附示意图中的负载设置是否正常?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pspice 测试台通常基于器件和 EVM 的额定值、但对于此 pspice 模型、它使用0.5ms 的软启动和1.5MHz (而不是1MHz)以及更长的软启动来加快设计并避免达到电流限制。     

    我认为0.88V、0.5ms 和1MHz 与原始测试台1.0V 和1.5MHz 的比较、0.5ms 达到电流限值。    

    通过延长软启动时间来 降低浪涌电流或/或增加开关频率来减小电感器纹波、从而避免电流限制、应该可以解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,如果我不清楚我的前一个问题. 我的问题是、为什么在器件启动时施加8A 负载? 我期望在稳压器完全上电后、甚至在稳压器上电之前、施加8A 负载。  

    我通常在启动时使用~Ω 100mA 负载、然后使用电流源执行大得多的负载阶跃(在本例中为8A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到了这两种方式。   该产品组的标准是在测试台上使用一个电阻器并让用户添加电流源。