This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:TIDA-010938

Guru**** 2916710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1525765/tida-010938-tida-010938

器件型号:TIDA-010938

工具/软件:

您好、

我注意到 GaN 器件的导通电阻为30毫欧、是否可行将其替换为70毫欧产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    由于导通电阻从30 m Ω 增加到70 m Ω、因此导通损耗也会显著增加。 这将影响通过每个级的总损耗和功率。  

    谢谢、

    Veda