This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:为什么我们在 MPPT 中选择了降压拓扑

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1525348/tida-010042-why-we-chose-buck-topology-in-mppt

器件型号:TIDA-010042

工具/软件:

尊敬的专家:

为什么我们在 MPPT 参考设计 TIDA-010042中选择了降压拓扑、而不选择降压/升压? 降压的优势是什么、以及当 PV 电池板电压低于电池电压时如何避免?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    感谢您提出这个问题。 TIDA-010042最初设计用于在 PV 电池板电压高于电池电压时为电池充电。

    降压的优势是成本低廉且易于控制。 当 PV 电池板电压低于电池电压时、该转换器基本上将停止工作。 因此、如果在您的应用中、PV 电池板电压将低于电池电压、则需要使用降压/升压拓扑。 它将使您拥有更广泛的工作区域。

    此致、

    Bowen