This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00883:有关 TIDA-00883 的问题

Guru**** 2915230 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1524602/tida-00883-question-about-tida-00883

器件型号:TIDA-00883

工具/软件:

尊敬的团队:

这是 MM FAE Chris、我正在向客户 Lango 推广 TIDA-00883。 客户有以下问题:

1:单节电池:3.2V 102AH、3.2V 180AH、3.2V 314AH。 这三节电池是客户即将使用的电池。 它们具有大容量。 是否可以对 40Z50 进行调整? 我阅读了应用文档、可通过缩放参数来实现。 我想了解更多实施细节;
2:充放电电流相对较大。 单节电池和两节串联电池的充电电流接近 100A、三节串联电池的充电电流约为 70A;放电通常为 0.5P 放电、电流也约为 50-100A;我们是否可以满足此类要求?

我希望您能帮助我解决客户问题并共同赢得案例。

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我们已指定您的问题正在处理您的回答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是的、我认为这可以通过调整参数来实现、但在这种情况下、检测电阻也需要调整为某个值、以将 SRN/SRP 引脚之间的电压差保持在+/- 100mV。 在这种情况下、增大检测电阻也可能导致电流读数的分辨率降低。  

    我认为、还必须仔细选择 FET、或具有并联 FET 系统、以适应高电流。

    此致、

    Anthony