This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:F28379D SFRA GUI 卡在"scanning"

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1526984/tida-01606-f28379d-sfra-gui-stuck-at-sweeping

器件型号:TIDA-01606
主题:SFRA 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我按照用户指南连接 F28379D。 在使用 24V 辅助电源为电路板供电并且未在 CCS 调试模式下运行程序后、我点击了 SFRA GUI 中的“Start Sweep“、但它仍然卡在“Sweep"(“(扫描(扫描)位置、实际上从未启动。 导致此问题的原因可能是什么?

如果您有任何建议或调试技巧、我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yung、

    这是在哪个硬件版本上?  我不会在 SFRA 中读过多内容、因为此函数正在逐步停止支持。   

    -开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一款 10kW 三相逆变器。 我不确定具体的硬件细节、但我看到电源卡上印有“E5"字样“字样。 SDK_5_05

    www.electronicsdatasheets.com/.../TIDA-01606