This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:元件问题

Guru**** 2914280 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, AMC0381D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1520923/tida-01606-component-issue

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: AMC0381D

工具/软件:

您好:

我目前正在努力构建 TIDA-01606 参考设计。 但是、我发现原始设计文件中的某些元件已过时或不可用。

您能否为以下部件推荐合适的替代产品?

  1. [B32774H8395K000/ C37、C42、C47、C52]

  2. [B181108 D6665 V2/L1、L2、L3]

  3. [WK 3260A /L4、L5]

  4. [C247-075-3AE/MP1、MP2、MP3、MP4、MP5、 MP6]

  5. [DC0401012V2B-3T3/MP24、MP25、MP26  ]

  6. [504L50R0FTNCFT / R66]  

  7. [504L50R0FTNCFT / R133、R135、R138、R326、R343、 R390、R393、R399、R404、R425、 R426、R427、R428、R429、R430、 R431、R432]

  8. [PCF0402-03-49K9BT1 / R156、R195、R257、R286、R325、 R506、R514、R534、R542  ]

  9. [RT0603DRE0759R7L / R385、R386  ]

  10. [ RES60A410QDWVRQ1 / RN1、RN2、RN3、RN4、RN5、 RN6]  

  11. [ AMC0330RDWVR / U18、U37、U40、U44、U49、 U59]  

  12. [ AMC0381D/U24 、U63 ]

  13. [ UCC33421DHAR / U35、U60、U62 ]

我想确保更换部件尽可能保持主板的原始功能和性能。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Young、

    1. [B32774H8395K000 / C37、C42、C47、C52] - B32714H5505K000

    2. [B181108 D6665 V2 / L1、L2、L3]- 请联系 Bourns:MAG39DE 47684

    3. [WK 3260A / L4、L5]- 请联系 Bourns 联系:MEWRX-DGMAG-3002410

    4. [C247-075-3AE/MP1、MP2、MP3、MP4、MP5、 MP6]-请联系 msterelectronics 获取供应或使用 OMNI-UNI-18-75

    5. [DC0401012V2B-3T3 / MP24, MP25, MP26  ]:您只需要找到另一个尺寸相似的 12V 风扇

    6. [504L50R0FTNCFT / R66  ]- ERJ-2RKF49R9X

    7. [504L50R0FTNCFT / R133、R135、R138、R326、R343、 R390、R393、R399、R404、R425、 R426、R427、R428、R429、R430、 R431、R432]-ERJ-2RKF49R9X

    8. [PCF0402-03-49K9BT1 / R156、R195、R257、R286、R325、 R506、R514、R534、R542  ]-找到另一个具有相同封装尺寸和容差的替代通用电阻器

    9. [RT0603DRE0759R7L / R385、R386  ]-查找另一个尺寸和容差相同的备选通用电阻器

    10. [ RES60A410QDWVRQ1 / RN1、RN2、RN3、RN4、RN5、 RN6  ]-请联系 TI 销售

    11. [ AMC0330RDWVR / U18、U37、U40、U44、U49、 U59  ]-请联系 TI 销售

    12. [ AMC0381D/U24 、U63  ] -请联系 TI 销售

    13. [ UCC33421DHAR / U35、U60、U62 ] -请联系 TI 销售

    -开尔文