This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:4 开关降压/升压双向直流/直流转换器参考设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, UCD3138, PMP23421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1520222/pmp21529-4-switch-buck-boost-bi-directional-dc-dc-converter-reference-design

器件型号:PMP21529
Thread 中讨论的其他器件: UCD3138PMP23421

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在评估 PMP21529 参考设计、该设计作为 5kW 双向降压/升压转换器的基础架构

我有几个技术问题、希望您能提供见解:

  1. 电流 PMP21529 基准以相对较低的功率 (~76W ) 运行。 对于  在 48V 下提供高达 100A 电流 的 5kW 系统、是否有关于扩展功率级(FET,电感器,电容器)的 TI 指导原则或最佳实践?
    具体来说:

    • 如何使用并联 FET 实现热性能/电流平衡?

    • 在选择额定 连续电流超过 100A 的电感器时、我们应该牢记哪些注意事项?

    • 是否有设计参考可用于选择输出电容器以处理此功率级别下的大纹波?

  2. PMP21529 提供的固件示例是否包括双向模式处理(降压和升压)?
    我们计划使用相同的转换器路径来实现充电和放电逻辑、UCD3138 本身是否支持这种模式切换? 它是否可用于 CC/CV 充电曲线、以及是否提供任何示例实现?

  3. PMP21529 设计或固件是否可配置为通过 PMBus 或 UART 进行通信? 我们需要遥测用于通过外部 MCU 实现电压/电流监控和模式切换的遥测功能。
    此外、过压/欠压/故障处理功能是否可通过固件进行编程?

如果有任何其他参考设计、文档或基于 UCD3138 的功率更高的解决方案更适合此类系统、我将感谢您提供建议。

感谢您的时间和支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Junaid、

    PMP21529 远离您所需的功率级别、功率级需要完全重新设计、也可能需要并联多相运行。 我向您推荐 PMP23421、其功率为 8.1KW、类似于您的要求:

    https://www.ti.com/tool/PMP23421

    此致、

    Bosheng