This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC266x 补偿设计查询

Guru**** 2919680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527099/ucc25660-ucc266x-compensation-design-inquiry

器件型号:UCC25660

工具/软件:

尊敬的团队:

目前正在设计 PMP23454 参考设计的修改版本、并已进入补偿设计阶段。 如何为此类控制器选择 3 类补偿元件值? 我之前使用 TI PowerStage Designer 对更简单的降压和升压拓扑进行了补偿、但我知道该控制器使用 LLC IPPC 控制方案。 此外、产品页面上的 SIMPLIS 模型似乎只是一个瞬态模型。 是否有办法为 CV 和 CC 回路选择组件?

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

     我理解挑战。 目前、我们尚未完成频域 SIMPLIS 模型开发。 我们将在 2 周内有一个日期、截止日期为可用日期。 我们建议先使用参考设计和 EVM 中提供的类似环路补偿、以便进一步对硬件进行微调。

    此致
    Hemanth