This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:关于 PSpice 错误

Guru**** 2915680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1517290/tps61023-regarding-pspice-errors

器件型号:TPS61023

工具/软件:

e2e.ti.com/.../TPS61023.zip

您好!

我们目前正在运行 TPS61023 仿真。
使用的模型来自制造商的网站。

www.ti.com/.../TPS61023

这次我们假设采用多通道运行。
您可以通过复制电路来模拟通道 1 至 3。
如果将其设置为 4 个通道、则会发生错误、并且无法进行仿真。
有什么解决方案吗?

此致
- Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Satosi-san

    是否从 1-3 个信道复制了第 4 个信道?

    如果第 4 个信道有任何变化、当所有 1-3 个信道都被移除时、第 4 个信道能否成功运行?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    复制通道 1 至 3 的 1 通道部分。
    在这种情况下、将发生上述错误、模拟器将停止。

    第四个通道仅改变输出电压。
    因此、我认为它将正常工作。

    此致
    - Satoshi
    e2e.ti.com/.../TPS61023_5F00_4ch.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Satosi-san

    这种仿真错误可能与 计算机操作系统和内存分配有关, 通常很难调试。

    您的应用中的第 4 个通道似乎与 1-3 个通道相对独立。 因此、如果可能、请尝试单独仿真第 4 个通道。 例如、对第 4 个通道进行仿真时、移除 1-3 个通道并将其替换为理想的电压源。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    其他 PC 上也出现同样的症状。

    我将其更改为双通道仿真。
    它使用 TPS61023 和 TPS748901。

    但我收到附件错误。
    这种仿真也不起作用。

    两者都使用制造商提供的 PSpice 文件。
    错误是否有任何可能的原因?

    此致
    - Satoshi

    e2e.ti.com/.../0143.TPS7A8901RTJT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    使用 PSpice for TI 时、测量点的数量存在限制。 从通道 1 至 3 移除所有测量点后、问题是否消失?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    减少测量点不会改变该行为。
    如果有第四个通道、则会发生错误。

    对网的数目是否有任何限制?

    顺便说一句、如果将 TPS748901 更改为两个通道、还可以使用 12 个标记进行仿真。

    此致
    - Satoshi

    e2e.ti.com/.../TPS7A8901RT_5F00_4ch.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Satosi-san

    我在您在“Cadence Capture 17.4“上附加的“TPS61023_4ch.zip"中“中运行启动文件、只需进行以下两处更改:

    1. ADD SS = 0、
    2. 略微调整仿真参数  

    然后、4 通道仿真可以成功运行。 结果如下所示

    请在仿真中尝试上述相同的 2 个调整、然后重新运行。 如果仍然有错误、我认为可能的原因是在 PSpice for TI 上、支持的最大仿真网数量是有限的。

    顺便说一句,根据您昨天所附的图片,存在与许可证相关的错误,请先尝试解决。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    在我的仿真环境中收到错误。
    可能存在配置错误。
    您能给我发送一个测试文件吗?

    此外、连接两个电路时会发生许可证错误。
    它使用 TPS61023 和 TPS748901。
    最后、我要连接 TPS61023 和 TPS748901 并对其进行仿真。
    这将为您提供有关当时发生的许可证错误的信息。

    此致
    - Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Satosi-san

    我附上了 TPS61023 - 4 通道的仿真文件以供您参考。

    此文件是根据您的文件修改的,只有两个更改提到在我的最后一篇文章。 此文件可以在我这边成功运行。  

    e2e.ti.com/.../6562.TPS61023_5F00_4ch.zip

    我还尝试运行您附加的文件“0143.TPS7A8901RTJT.zip",“,其中、其中包含 TPS61023 和 TPS748901。

    没有与许可证相关的错误、但下面显示了错误:

     TPS748901 可以在没有 TPS61023 的情况下成功运行吗?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您提供参考文件。

    在我的环境中、出现附件错误。
    这与我第一次询问的错误是一样的。
    TI 联系了 Cadence 以申请支持、因此我使用了 E2E。
    这是我无法解决的问题。

    左:电路 CAD 中发生错误右:模拟器中发生错误

    TPS748901 也作为“TPS7A8901RT_4ch.zip"连接“连接。
    此文件使用两个单元来运行 4 个通道。
    不会发生错误、也可以进行仿真。

    此致
    - Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    TPS748901 是一款 LDO、具有简单的内部电路和比 TPS61023 更少的网络。

    [引述 userid=“416959" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1517290/tps61023-regarding-pspice-errors/5835649 #5835649“]

    这种仿真错误可能与 计算机操作系统和内存分配有关, 通常很难调试。

    您的应用中的第 4 个通道似乎与 1-3 个通道相对独立。 因此、如果可能、请尝试单独仿真第 4 个通道。 例如、对第 4 个通道进行仿真时、移除 1-3 个通道并将其替换为理想的电压源。

    [/报价]

    这种工作是否对您有意义。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我在多台 PC 上试用、但没有任何改进。
    用户请求放宽仿真条件。

    由于我们一直得到的合作,直到现在,我们能够顺利地进行模拟。
    我们仍在等待用户检查、但我认为我们已清除该问题。

    此致
    - Satoshi