This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:LMG3522R030-Q1

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1528918/tida-010938-lmg3522r030-q1

器件型号:TIDA-010938
Thread 中讨论的其他器件:LMG3522R030

工具/软件:

大家好、我想问一下器件 LMG3522R030、它不是双向 GaN 开关器件。 它是通过双向电路环路中的代码实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    LMG3522R030 是一款额定电压为 650V 30m Ω 的单个 GaN FET。 该电路板中的所有 FET 都是使用相同的器件实现的。  

    您指的是双向电路环路、您指的是哪一部分?

    谢谢、

    Veda