This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:我正在查找文件 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps.zip。

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1528149/afe7950evm-i-m-looking-for-the-file-zcu102_afe79xx_64b66b_12gbps-zip

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

我正在查找该文件 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps.zip
如何下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sanghyun、

    AFE79xxEVM 的参考设计可在 AFE79xx 安全文件夹中找到、您可以使用以下链接申请访问该文件夹。

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-HSC-DESIGN 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我申请访问您提供的链接并获得批准、但找不到文件“ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps.zip"</s>“

    您能否提供更详细的说明?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了您提到的信息。 谢谢你。