This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:用于有源钳位正向转换器中的 SR MOSFET 的 UCC24624 控制器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC24610, LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1528207/ucc24624-ucc24624-controller-for-sr-mosfet-in-active-clamp-forward-converter

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC24610、 LM5026

工具/软件:

尊敬的先生:  

我们是否可以在有源钳位正向转换器中使用 UCC24624 来驱动 SR MOSFET。 因为数据表中提到 UCC24624 专用于 LLC 谐振转换器  

需要您的建议。  

谢谢

直流