This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:我正在开发将 AFE7950EVM 连接到 ZCU102 板的项目。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1528920/afe7950evm-i-am-working-on-a-project-that-connects-an-afe7950evm-to-a-zcu102-board

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

我正在处理一个将 AFE7950EVM 连接到 ZCU102 板的项目。

我已经下载并查看了 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps.zip 但是否可以获取以方框图(IP 集成器)格式设置的工程文件?