This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:UCC14131-Q1

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1528096/tida-010210-ucc14131-q1

器件型号:TIDA-010210
Thread 中讨论的其他器件:UCC14131-Q1

工具/软件:

您好:

如果我们  在 TIDA-010210-GaN 参考设计中使用 UCC14131-Q1 而不是 UCC14150DWNQ1、我们是否仍需要 更改外设电路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、 建议使用 UCC14131-Q1。  

    谢谢、

    Veda