This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:逻辑逆变器 U35A 的必要性

Guru**** 2913630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527619/tida-010933-necessity-of-logic-inverter-u35a

器件型号:TIDA-010933

工具/软件:

U35A

上图是原理图 TIDA-010933-DCAC-Top.SchDoc 的一部分。

PWM_LS_Si 和 PWM_HS_Si 分别连接到 MCU GPIO 57 和 56。

GPIO 56 和 57 在 uinv_dcac.h 中的 uINV_DCA_update_duty () 函数中都是输出和软件控制

那么、为什么逻辑逆变器 U35A 存在? 它到底有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此逻辑是在调试电路板本身期间安全使用的背板。  

    在接下来的版本中、此逻辑将被删除。

    谢谢

    此致

    Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!