This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:无法运行调试、可能是连接问题

Guru**** 2917330 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1522340/pmp23338-cannot-run-debug-may-be-connect-issue

器件型号:PMP23338

工具/软件:

大家好

我是 CCS 的新用户。 我现在正在研究 PMP23338 项目。 我遇到了服务器问题。

  1. 我尝试遵循“具有电表功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计“指南。 我已 导入正确的工程并使用 USB 电缆将控制卡与 PC 连接起来。 当我 点击调试图标将代码下载到控制卡时、没有发生任何事情、但显示:   
    1. 我不确定接下来该怎么办。 系统是否能识别我的设备? 否则会出现问题?
  2. 我尝试遵循“使用 C2000TM MCU 的基于 GaN 的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 和电表“指南、并运行构建 1 以构建 4 来测试 PFC 运行。 当我选择“View" →“→“Scripting Console“并想要打开 脚本文件进行监视时、没有任何反应。 无法在  Scripting Console 的窗口中键入任何命令。 我该怎么办?
  3. 运行 Debug Project 时、会显示“正在启动 CCS 调试会话...“通知 像下面这样跳出来,什么都没有发生。  

我希望我没有误解任何操作。 我想 USB 和 JTAG 之间存在连接问题、可能无法实现实际连接。 我是第一次使用 CCS 系统、有人能告诉我 这个问题是什么、我该怎么办? 非常感谢。