This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00589:电感器器件与原理图中的值不匹配

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527359/tida-00589-mismatching-inductor-part-with-value-in-schematic

器件型号:TIDA-00589
主题中讨论的其他器件:BQ25895

工具/软件:

您好、

我之前看了 BQ25895 的参考设计、原理图显示了一个 2.2uH 电感器、但 在 BOM 中列出了器件型号 IHLP2020BZER1R0M11、这很明显是一个 1uH 电感器。 该说明清楚地指出“电感器、屏蔽鼓芯、铁粉、2.2uH、8A 0.018 Ω、SMD“但是、即使是相同电感器系列的 2.2uH 型号、额定电流仅比写入的 8A 低得多。 我只能想象这就是这一部分: IHLP2525CZER2R2M01、它是一个具有 8A 饱和电流的 2.2uH 电感器、但它是一个比所列封装稍大的封装。 该电感器是否正常工作? 如果没有、建议的正确器件型号是什么?  

谢谢!